This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:差异与评估板

Guru**** 2517460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, PCM1792, PCM1794, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800126/pcm1792a-differences-and-evaluation-board

器件型号:PCM1792A
主题中讨论的其他器件: PCM1792PCM1794PCM1794A

您好!

我希望有人能回答以下两个问题:

1.除载波(如果有)外、PCM1792ADB、PCM1792ADBG4和 PCM1792ADBR 之间的区别是什么。

2.是否有用于 PCM1792A 的评估板。 我仅找到了 DEM-PCM1792。 但我认为它具有 PCM1792芯片(没有"A")。 还是这些芯片是相同的?

提前感谢您为我提供的任何信息。

此致

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    PCM1792ADB 和 DBR 之间的唯一区别是封装(管装与卷带包装)。 我已经向我们的质量团队介绍了"G4"封装、很明显、该后缀用于指示器件转换为绿色环保/RoHS 合规性。 我认为这是网站上的错误、G4无货、无法订购。 PCM1792ADB 和 PCM1792ADBR 是当前唯一的可订购产品、两者均符合 RoHS 标准。 我们正在努力移除 G4。

    EVM 在一段时间前就停产。 我的团队正在努力更换这些产品、但到年底可能无法使用这些产品。 很难知道您找到的 EVM 是 PCM1794还是 PCM1794A、因为我不知道 EVM 的版本或源代码。 从功能角度来看、两者是相同的、因此可以通过任意一种方式进行评估。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速响应。 此评估板为:

    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    我可能可以二手购买一个、但如果无法购买、我想对 PCM1792A 进行编程和测试的唯一其他选择是设计我自己的 PCB? 或者、您是否有其他方法可以这么做? 我将使用 DAC-IC 作为我的硕士论文、并希望在这之前熟悉它。 再次感谢。

    此致
    Kiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我不知道该 PCB 上的器件是 PCM1794A 还是 PCM1794、这可能仅取决于具体电路板的制造时间。 我们目前没有适用于该特定器件的评估硬件。

    我建议您使用二手电路板(尽管驱动器/控制接口可能太过时、无法轻松使用)、设计 PCB 或查看一些可用的商业或业余爱好者电路板。 该器件非常受欢迎、因此有很多业余爱好者板可供选择。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我要这么做,非常感谢。