This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:数据表中缺少信息

Guru**** 2538090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812577/tlv320adc3101-q1-missing-information-in-datasheet

器件型号:TLV320ADC3101-Q1

尊敬的所有人、SLAS553B (修订版2015年8月)数据表第79页上的报告:

一般来说、只要仍然满足以下条件、NADC 就必须尽可能大:

mAdc x AOSR/32 >= RC

RC 是所选处理块的函数、列在表5的"资源类"列中。

我们有几个问题:

  • 文本中提到 NADC、但公式报告 mAdc:哪个参数是正确的?
  • 表5实际上与此主题无关(报告输入阻抗)、我们在数据表中找不到任何其他 RC 定义。

我们需要此类信息来验证 NADC/mAdc 的自定义使用选择

提前感谢、致以诚挚的问候

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    这似乎是一个错误。  请参阅数据表(第22页)中的第10.3.7节

    在许多具有 miniDSP 的编解码器中 、它不是在指令计数方面给出此约束、而是在  ADC3101中给出一个称为"资源类"(RC)的更抽象的参数、因为指令计数实际上可以在寄存器中指定、  这可能导致作者决定改用指令计数。  

    因此、表6包含处理块所需的指令计数、 但是如果您使用的是可编程 mini-DSP、 PurePath Studio 会告诉您指令计数。  

    您显示的约束与图28中的约束相同

    希望这能澄清问题。  我将在第79页记录应用程序设计过程的正确。

    此致、

    -Steve Wilson