This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M -如何设置最佳输入/输出增益设置以实现最佳性能?

Guru**** 2581135 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M, TAS5751MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808516/tas5751m-tas5751m---how-to-set-optimal-input-output-gain-settings-for-optimal-performance

器件型号:TAS5751M

MPAA 团队您好、

我代表我的客户发布一个问题。 目标是在最佳音频放大器区域运行、以获得出色的音频性能。

"我们使用 TAS5751M 驱动10W 扬声器(单声道)。

目前、如果数字域的最大音量设置为0dB、则需要将放大器主增益设置为+7dB。

我们可以降低数字域的增益并增加放大器主增益。

这种方法是否会带来任何好处?

音频质量性能的最佳输入/输出增益设置是多少?"

终端应用是智能镜片。

感谢您的帮助!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我将向您介绍并返回。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    听起来不错。 感谢您的帮助并期待您的反馈。

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我看到您的客户提到、数字域的最大音量 设置为0dB。   

    他们谈论的音量是否意味着下面 TAS5751M 中的两个音量块?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy ( 感谢您发布 Lauren):

    我的意思是、当我们在 I2S 线路上以最大振幅馈送放大器时、放大器中的主音量设置为+7dB。

    目前、放大寄存器设置为:

    名称 寄存器地址 寄存器值 值描述
    通道1音量 0x08 0x00C0 0dB
    通道2音量 0x09 0x00C0 0dB
    主卷 0x07 0x0088 7dB
    预分频 0x57 0x00020000 0dB
    后标 0x56 0x00721482  -1dB

    我的问题主要与放大器的最佳工作区域有关。

    例如、将 I2S 线路上的最大音量设置为-3dB 并将主音量增益设置为+10dB 是否有任何好处?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您提到的 I2S 线路上的最大振幅是否意味着0dBFS 输入?  如果不是、 I2S 线路上会出现以 dBFS 为单位的哪种信号?

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最大输入音量意味着 I2S 线路上为0dBFS。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否与我分享您的.pppc3文件、PPC3 GUI 可以加载该文件?   我想检查您的其他调优设置。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Config.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢。 让我来看看。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉我迟到了。 我已经用完了 TAS5751MEVM、今天刚刚收到一个。  

    在您的情况 下、如果将 I2S 线路上的最大音量设置为-3dB 并将主音量增益设置为+10dB、您将不会看到更多好处。

    主要原因是在您的调谐文件中启用了全频带 AGL。  无论主音量设置为多少、 最大输出功率都将限制为大约13W。   您可能想知道、您为什么看到大约10W 的功率。 这是因为您将后标量程设置为-1dB、而不是默认的0dB。    


    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。