This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:帮助检查差动麦克风原理图设计

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801084/tlv320aic3104-q1-help-to-check-the-differential-microphone-schematic-design

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

尊敬的团队:

1.您能否帮助检查 客户的差分麦克风原理图是否正确?

2. 如果下面红色框中标记的四个电阻更改为0r 并连接到接地端、并且下面蓝色框中标记的上拉电阻使用680R。 能否将此设计转变为单端麦克风的硬件设计?   编解码器引脚和差分麦克风之间的连接是否兼容?

我 还想知道3104如何实现单端麦克风(或差动麦克风)插入检测功能? 应该如何设计硬件?  3104的麦克风检测功能是否仅在使用 MIC2信道时可用? 我可以使用 MIC1信道实现此功能吗? 如果麦克风输入使用 MIC1R/L 通道、您如何设计麦克风检测电路?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    麦克风偏置电源上不应有电容器。 aic3104不是为此而设计的、在启动时充电电流将很高、可能会损坏器件、它们可能会更改 R105、但由于这不是推荐的做法、TI 没有任何有关值的指导。 此外、未使用的输入应连接在一起、并使用0.47uF 电容器将交流耦合到 GND。

    2.是的、他们可以更改值并对红色框使用0r、这将是 SE 配置。

    3. AIC3104不进行 SE 检测,必须在编解码器上手动配置。 在 SE 模式下、负输入端接至内部共模。

    我们看到客户 DC 耦合未使用通道的输入以执行 HP 负载检测等... 但 TI 没有推荐的方法来实现这一目的。 此处需要注意的是、您具有8V 麦克风偏置、并且在差分模式下、麦克风的负极端子很可能接近输入引脚的 ABSMAX 电压(AVDD+0.3V)、因此您无法直接执行此操作。 需要一些电路来从负输入引脚缓冲编解码器。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    3104如何实现差动麦克风插入检测功能? 您能在我发送给您的原理图中展示一下吗?
    2.您说必须在编解码器上手动配置 SE 检测。 请举一个如何手动配置的示例吗?
    3.客户的一个要求是 Tbox 没有放大器,编解码器向汽车扬声器(IVI 器件)输出模拟信号(通过 HP 4引脚)。 请帮助您了解这两个引脚(HPLCOM 和 HPRCOM)是如何连接的? 它们是否需要连接到模拟接地?

    谢谢、此致、
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    1.正如我在上面提到的,没有
    请参阅数据表中的寄存器21。
    未使用的输出应保持悬空。 请勿将其接地。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

     

    由于项目时间很短、您能否给我一个解决方案、说明如何在硬件上设计 SE 麦克风位置检测(检查麦克风是否已插入)? 由于一种特殊情况,我们不知道如何在硬件上进行连接。

    客户项目背景:

    SE 麦克风、8V 电源。 由于 MICBIAS 的最大电压为2.7V,因此客户未使用此引脚并使用另一个 LDO 为麦克风供电。

    我的问题是、

    1. 在如下数据表中、MICBIAS 引脚通过电阻器连接到 MIC2。 在我们使用 LDO 的情况下,我们无法通过电阻器将 LDO 输出(8V)直接连接到 MIC2,因为 MIC2可以承受的最大电压小于8V。 那么我应该如何连接?
    2. 我们未使用 MICBIAS、那么我们是否仍然可以使用 MIC2来实现麦克风位置检测? 如果可以、这两个引脚(MIC2L、MIC2R)如何连接? 如果没有、如何使用其他 MIC 通道设计此函数?

    谢谢、此致、

    雪利