This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:外露焊盘连接-数据表不清楚

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801962/opa1688-exposed-pad-connection--datasheet-is-unclear

器件型号:OPA1688

我们有一个采用 WSON8封装的 OPA1688的设计。 数据表未提及外露焊盘的连接位置。 因此、我们将焊盘悬空、并已将电路板发送给生产部门。

我们发现 EVM 将外露焊盘连接到 V-、并且之前提到的 E2E 主题缺少焊盘连接、因此它确实应该连接到 V-。

到目前为止、我们配置的 OPA1688存在很少的问题、但我们想知道:

是否可以将焊盘悬空而不是连接到 V-?  

如果是、我们是否应该意识到任何潜在的后果? 我们的电源轨为+/-5V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    感谢您的发帖。 我们鼓励客户将外露散热焊盘连接到负电源(本例中为引脚3)。

    该器件的裸片通过导电环氧树脂连接到引线框上。 因此、此焊盘与引脚3 (负电源)之间存在内部直接电气连接。

    Tamara