This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:具有 PPC 主板的 TAS5825

Guru**** 2474510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812635/pp-salb-evm-tas5825-with-ppc-motherboard

器件型号:PP-SALB-EVM

我的声卡默认采样频率不正确也有同样的问题-高级轻触按钮不会显示以更改 SR ... 没有其他方法可以让 Windows 10执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    有些客户以前向我们报告过同样的问题。  遗憾的是、现在没有好的解决方案、因为每个 Win 10 PC 都不会出现此问题。  我们认为根本原因应该是 Microsoft 提供的 USB 音频驱动程序。  我们计划在不久的将来设计一个 PP-SALB-EVM 的新版本、以完全解决这个问题。

    短期内可能的解决方法是使用 Win 7 PC。

     

    Andy