This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:扬声器特性的替代方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801629/pp-salb2-evm-alternative-for-speaker-characterization

器件型号:PP-SALB2-EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2555

您好!

此处列出的以下扬声器特性评估板: http://www.ti.com/tool/pp-salb2-evm、不适合我的预算、成本为999美元。

是否有替代方案可用于音频芯片 TAS2555使用 PPC3来表征我的扬声器、或者是否提供了预算版本的电路板?

谢谢、此致、

Adonis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Adonis、

    遗憾的是、扬声器特征评定需要 PP-SALB2-EVM。

    TAS2555EVM 板也可用于测试目的、但扬声器表征始终需要 PP-SALB2-EVM 才能工作。 否则、PPC3将不允许进入表征设置。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我能够在软件之外描述扬声器的特征、我是否能够输入扬声器特性、例如阻抗、温度和 SPL 曲线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adonis、

    遗憾的是、即使您在外部确定扬声器的特征、也需要学习板。

    您能否提供有关您的项目的详细信息? 这只是为了向我的团队核实是否可以根据项目数量提供板。 如果您不想在公共论坛中发布项目详细信息、可以使用 E2E 聊天。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我们设法与我的团队一起解决了这个问题。

    感谢您的支持!

    最棒的
    Adonis