This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:并行扬声器

Guru**** 2472530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2559, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801973/tas2557-parallel-the-speaker

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件: TAS2559TAS2560

您好、专家、

我想将 TAS2557用于两个扬声器、扬声器是并联的。 (8 Ω//8 Ω)

你对此有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    TAS2557能够并行驱动两个扬声器。 它将看到负载为4欧姆。
    但是、只能在 ROM 模式下驱动扬声器、而不能在智能放大器模式下驱动扬声器。 两个并行扬声器的 IV 感应反馈对于扬声器保护算法而言是不可信的。

    最好使用单独的器件来驱动每个扬声器。 对于立体声解决方案、您可以考虑 TAS2559+TAS2560。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器