This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:从取消静音到具有扬声器输出的延迟时间

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801848/tas2505-q1-delay-time-from-unmute-until-having-speaker-outputs

器件型号:TAS2505-Q1

您好!

我的客户希望知道从取消静音0x40[7:0]= 0x04到具有扬声器输出的延迟时间。  请告诉我吗?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawasaki-San、您好!

    从 DAC 取消静音到输出回放大约需要5ms。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器