This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:无 i2c 设置的正常运行

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812063/tas5805m-normal-operation-without-i2c-setting

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

你好

TAS5805M 可在上电复位后正常运行、无需 i2c 设置?

我已经阅读了数据表、但 它在复位后看起来是正常的音量和正常的数据路径、 因此它可能是正常的操作

在不使用 i2c 的情况下启动后...

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji、

    否  在 POR 之后、TAS5805M 将保持在深度睡眠模式。  您需要按照启动过程(请参阅 TAS5805数据表的第9.5.3.1节)通过 i2c 初始化 TAS5805M、然后才能进行回放。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San

    感谢您的回答!!