This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:电流限制

Guru**** 2474510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812053/tas5805m-current-limit

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TPS54335A

你好

我的客户使用 TPS54335A 已有几年了、但您能不能

提出以下问题?


问题1.
电流限制对于低侧 FET 灌电流过电流=0A 的意义是、
" 禁止低侧 FET 灌电流"

…μ A   正确吗?

问题2.

0A 的原因是、 低侧 FET 灌电流中的电流感应不可用(未检测到灌电流驾驶室)。
…μ A  正确吗?

很抱歉这个基本问题、但请告知。

此致

 

e2e.ti.com/.../TPS54335A_5F00_current_5F00_linit.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanjin、

    我看到您曾问 过有关 TPS54335A 的问题、TPS54335A 是一款直流/直流转换器。

    请将您的问题发布到电源管理论坛吗? 谢谢。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San

    我很抱歉! 感谢您的通知!