This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:有关内部后处理器的功能(TAS5825M 和 TAS5805M)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801776/tas5825m-function-about-internal-post-processor-tas5825m-and-tas5805m

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5805MTAS5805

有关 TAS5825M 和 TAS5805M 的问题、这些内部 DSP 用于后处理的速度有多快?

如果有其他音频 IC 的发布过程超过200MIPS、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TAS5825具有120Mbps 和 TAS5805 100Mbps。