This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A-Q1:如何连接这两个芯片的音频接口

Guru**** 2644065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812018/pcm3168a-q1-how-to-connect-the-audio-interface-of-these-two-chips

器件型号:PCM3168A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM3168

你(们)好

在 SOC 的音频接口(I2S 或 TDM)中、有两条数据线 Data0 data1 (如下图所示)、而 PCM3168芯片音频接口(I2S 或 TDM)有3-4条数据线。

请告诉我如何连接这两个芯片的音频接口、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈  

    如果您希望所有 ADC 和 DAC 通道都位于一个 DIN/DOUT 上 、则必须将器件配置为 TDM 模式、并使用 DIN1和 DOUT1。  

    如需更多信息、请参阅描述此功能的数据表。  

    此致、

    -Steve Wilson