This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:音频性能

Guru**** 2471980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800916/tpa3111d1-audio-performance

器件型号:TPA3111D1
主题中讨论的其他器件:TAS5805
您好!
我们有关于 TPA3111音频性能的问题。
 您是否知道由于调制 和扬声器是否存在一些功率限制?
下面是我们的结果以及与 AB 类放大器的比较:

    Sanson AB 类放大器 TPA3111集成在我们的设计中
音频信号 声功率(dB SPL) 功率测量(rms): 功率测量(rms):
粉色噪声 72dB 518mW 160mW
白噪声 79dB 872mW 989mW
1kHz 正弦波 85.6 dB 1W 5W

功率测量直接在扬声器上进行、使用差分探头测量电压、使用电流探头测量电流。
我们还使用2个 Fluke 117 RMS 万用表(一个用于电压、一个用于电流)进行了测量、结果的数量顺序相同。
对于1kHz 正弦波、我们需要5瓦的功率来提供85dB、而不是1瓦的 AB 类放大器。
我们需要在1kHz 时获得5dB SPL 以满足我们的要求、但放大器似乎具有非线性行为。
我们使用和不使用 LC 滤波器进行了测试、结果是相同的
您的音频专家团队是否有任何建议?
还是推荐其他放大器?
谢谢、
此致、
亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexandre、

    1kHz 时的电流测量 SPL 值是多少? 不完全理解" 1kHz 时的增益为5dB SPL"。 您的意思是1kHz 频率响应不符合您的应用要求吗?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    要达到85.6dB 的 SPL 值、我们需要提供:
    1W、采用 Sanson AB 类放大器
    采用 TPA3111时为5W

    此致、
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否想尝试一些数字输入 D 类、例如 TAS5805、DSP 内有 EQ、您可以自行进行补偿。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定是否了解 EQ 补偿与我们的功率性能之间的联系。
    请提供更多详细信息吗?

    此致、
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我所讨论的是扬声器响应曲线补偿。 您可以查看具有 DSP 的 TI 音频放大器。 www.ti.com/.../sloa263.pdf、第11页、介绍了 EQ 调优。

    也许我理解您的观点是错误的。 您希望在1kHz 时实现更高的输出功率? 什么是目标输出功率、PVDD 和负载?

    此致
    Linda