This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:背景噪声问题:音频放大器到扬声器输出路径上的铁氧体磁珠

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811049/tas2557-background-noise-issue-ferrite-bead-on-audio-amplifier-to-speaker-output-paths

器件型号:TAS2557

放大器专家、

客户报告了 TAS2557在 ioring n 接收器模式下出现的"背景"噪声。  

当它们尝试移除 铁氧体磁珠(绿色)并改用0欧姆电阻时、不存在"背接地噪声"问题。  

我在 TI 的 EVM 中看不到音频放大器到扬声器输出路径上的铁氧体磁珠。

客户使用的铁氧体磁珠为 BLM15PD121SN1

问题:

1) 1) 在音频放大器与扬声器输出路径上使用铁氧体磁珠的常见情况是什么?

2) 2)如果是、我们建议使用哪种类型的焊珠(供应商和 PN)?  

3) 3) TI 能否帮助在扬声器之前建议磁珠(或电感器)的扼流圈选择、并避免此噪声级别问题?

以下是它们需要磁珠级联的详细原因/操作以及 下面显示的原理图

1) 1)由于我们在接收器模式下发现了此背景噪声问题、因此我们尝试测量了 TP1、TP3和 TP2、TP4的噪声水平。

TP1、TP3 (FPC 之前的 TAS2557输出)的噪声水平约为25uV、TP2、TP4的噪声水平约为60uV。(FPC 之后)

2) 2)在 EMI 滤波器之后、噪声水平似乎正常、在我们的扬声器 FPC 上的磁珠(L1、L2)之后、噪声水平会变得更糟。

3) 3)添加 L1、L2磁珠是天线团队所必需的、用于在天线排除区域中扼流金属。

4) 4)当我们将 L1、L2更改为 0欧姆电阻器时、噪声级别降低到25uV、扬声器 FPC 上的 L1、L2磁珠似乎会使 TAS2557的输出不稳定并增加噪声级别。

5) 5)由于天线在扬声器之前需要扼流圈、因此不能接受0欧姆电阻。

TI 能否帮助在扬声器之前建议磁珠(或电感器)的扼流圈选择并避免此噪声级别问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    L1902和 L1904铁氧体磁珠也是如此吗? 如果是、那么我认为您应该按照数据表中的建议将 C1913和 C1914更改为1nF。

    数据表显示 了在表128中选择输出滤波器组件时需要考虑的一些特性。 正如您在同一个表中看到的、添加铁氧体磁珠 EMI 滤波器会影响 THD+N 性能。
    原理图上似乎有一个由 L1902/C1914和 L1904/C1913以及 L1和 L2组成的铁氧体磁珠滤波器、这会导致 THD+N 性能下降两个级。

    如果您需要 EMI 滤波器和低噪声、我认为您应该改为 LC 滤波器。 在选择组件时、必须考虑截止频率和将流经电感器的电流。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您对此应用有其他意见或疑问吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器