This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:如何设置 AGC 寄存器?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801630/tlv320aic3104-how-to-set-agc-register

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

使用 TLV320AIC3104EVM、从音频编解码器中提取音频数据、然后将数据导入到 Audacity 并进行播放后、发现噪声太大。

可以听到我录制的歌曲、但它被很多噪音覆盖。

我正在使用 MIC1RP 上的单端输入、将其连接到右侧 ADC、并对其应用最大增益(寄存器16、PAGE 0 = 0x7F)。

 

我想知道 AGC、我读出它具有降低噪声并对音频输入应用最佳增益的算法。 请建议如何使用此功能。

我从数据表中看到、我可以配置第0页的寄存器26–35来利用此功能。 您能帮我确定需要应用于这些 AGC 寄存器的值吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON、

    最大增益为59.5dB。  这是一个很大的增益。  我强烈建议使用较低的增益、  

    TI 提供了有关 AIC3100/3110/3111/3120 等中 AGC 的应用报告。  这些是不同的器件、但 AGC 非常相似。

    此致、

    -Steve Wilson