This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS2562:TAS2562左/右混合输出设置。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811981/linux-tas2562-tas2562-left-right-mixed-output-setting

器件型号:TAS2562

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:

为了在 TAS2562 Linux 驱动程序中设置左/右混合输出、

我们仅在基本驱动程序中设置以下部分。

  

  

  

我是否要实施功能问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    我将检查 Linux 驱动程序、但如果是  控制第0页寄存器8中的位5-4、那么这是正确的。
    将这些位设置为0b11会将器件配置为混合左右通道数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器