This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:3109和3104之间的软件差异

Guru**** 2471980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801339/tlv320aic3109-q1-software-difference-between-3109-and-3104

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

大家好、

客户已在旧项目和新项目中使用 AIC3104、因为终端客户要求使用 AIC3109。

我们想知道我们是否有文档来说明3104和3109之间的差异、尤其是软件/寄存器部分。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    当然、我们有两款器件的数据表... 也许我不理解您的问题?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我的意思是、我们是否有一个文档来显示3104和3109之间的差异、尤其是软件/寄存器的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    铁氧、

    我们只提供了数据表。 它们显示了寄存器中的差异。 当您询问软件时... 您是否在谈论 IC 上的固件? 在处理方面、器件是相同的。 如果您询问 EVM GUI、它们实际上都使用相同的 AIC3104EVM GUI。

    -Steve Wilson