This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:Vcc 为0V 时的泄漏电流大小。

Guru**** 2474010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812027/tpa6132a2-how-much-is-leak-current-when-vcc-is-0v

器件型号:TPA6132A2

你(们)好。

我想知道泄漏电流。

在我们的情况下、当 Vcc 为0V 时、电压(1.8V)为输入 PIN6/7/13。

此时每个引脚的泄漏电流是多少?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo、

    在这种情况下、每个引脚的泄漏电流为1uA。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.