This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:与不同阻抗扬声器的兼容性。

Guru**** 2473990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812194/tpa2005d1-compatibility-with-different-impedance-speakers

器件型号:TPA2005D1

您好、先生、

我们正在我的项目中使用 TPA2005D1 D 类放大器。

我的项目正在处理3.3V 电压。

TPA2005D1的数据表中提到、D 类放大器可以在高于2.5V 的电压范围内驱动8欧姆和4欧姆扬声器

如果我使用4欧姆和8欧姆阻抗以外的扬声器、性能是否会下降?  

此致、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我很好、

    如果修改 D 类放大器负载、某些参数会有许多变化。 基本上、输出功率和 THD+N 会发生变化。 此外、如果负载减小、电源范围也会受到限制。 请查看数据表的图11和12、详细了解输出功率如何随负载而变化。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2005d1.pdf#page=7

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.