This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:当 IOVDD 为3.3V 时、哪个引脚应输入0-3.3V

Guru**** 2472510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801296/tas2505-q1-when-iovdd-is-3-3v-which-pin-should-input-0-3-3v

器件型号:TAS2505-Q1

您好!  

我们正在考虑使用 IOVDD 3.3V、AVDD 和 DVDD 1.8V 以及 SPKVDD 4.2V。

哪个引脚是0-3.3V 输入?

否  名称  类型
1 SPI_SEL  I
2 RST  I
8 LDO_SEL  I
13 DIN  I
14 WCLK  I/O
15 BCLK  I/O
16 MCLK  I
17 MISO  O
18 GPIO/DOUT I/O/Z
19 SCL/SSZ  I
20 SDA/MOSI I
21 SCLK  I

上述所有数字 I/O 引脚是否都是0至3.3V 引脚?

谢谢、此致、

纳里卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、纳里卡苏、

    欢迎使用 e2e。
    列出的所有引脚都以 IOVDD 为基准、因此它们将是3.3V 引脚、但 LDO_SEL 除外。
    LDO_SEL 引脚支持高达 SPKVDD 的电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器