This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:符合 I2C 标准模式

Guru**** 2473860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810204/tas5411-q1-i2c-standard-mode-compliant

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

我的客户询问 TAS5411-Q1是否可以与仅符合 I2C 标准模式的主机 MCU 进行通信。

尤其是客户对 tr_max 规格的关注,标准模式下定义为1000ns。

可以检查一下吗?

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    根据数据表、最大 tr 规格为300ns。  

    我需要向设计团队了解有关这方面的更多详细信息、稍后我将向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的支持。

    等待来自设计的答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuboo、

    根据设计、该器件可支持1000ns 的最长上升时间。

    迪伦