This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:1.8V 逻辑控制

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM1754, PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810239/pcm1754-1-8v-logic-control

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其它部件:PCM5100APCM5101A

你(们)好,先生  

我看到 PCM1754DBQR 用于3.3V 逻辑电平

我是否知道 TI 针对1.8V 逻辑电平提供了类似的解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    PCM1754仅支持3.3V 逻辑。  PCM5100A 是一款可利用1.8V 逻辑的同类器件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我是否可以使用 PCM5101A 替换 PCM1754+OPA16xx?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这取决于您将放大器用于什么。  PCM5101A 具有比 PCM1754更好的输出负载能力、因此可驱动低至1kΩ μ A 的电流。  它还具有更好的带外噪声性能、因此不需要二阶有源滤波器。   

    谢谢、

    Paul