请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5760M 您好:)
我的客户对 TAS5760M 有一些疑问:
在 EVM 上、TAS5760由 AIC3262驱动。
- 也可以通过微控制器驱动它吗? 还是需要编解码器?
 
另一个关于软件的问题是:
- 是否有示例可在 SW 级别和信号级别(驱动)配置 IC?
 - 必须向哪个信号提供时序? 是否有一个示例或具有驱动 IC 功能的数据库?
 
感谢你的帮助、
此致、
Marion