This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:PCM5100A-Q1原理图审阅

Guru**** 2523220 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811814/pcm5100a-q1-pcm5100a-q1-schematic-review

器件型号:PCM5100A-Q1

尊敬的团队:

您可以帮助查看我客户的 PCM5100A-Q1原理图吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    一些意见:

    电容器 C6122和 C6123看起来非常大。  此 RC 创建的低通滤波器的截止频率约为150Hz、这是大部分可闻范围。  它们更常见为2.2nF。

    2.他们应验证 C6111和 C6112的额定电压。  这些电容器在3.3V 时应约为2.2uF、但大多数电容器会受到电容的电压系数的影响、器件的电容会随着电容上的电压接近额定值而降低。  由于客户需要更小的电容器、因此他们使用更小的额定值、例如6.3V、但在电压为3.3V 且额定电压为6.3V 时、电容值通常小于60%。  请参阅下面的示例曲线:

    其他电容值对于去耦和噪声滤波不太重要。

    谢谢、

    Paul