This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131设置

Guru**** 2473120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800158/tpa3131d2-tpa3131-setting

器件型号:TPA3131D2

您好、先生、

我们的客户将 TPA3131用于 Po = 4W 设计(12V、4 Ω)。

VIN=0.8Vrms、并将使用分压电阻器来实现 Po=4W。 (AV=20dB)

您是否 可以帮助检查此情况下需要使用的输入分压电阻器?

(抱歉、我们现在没有 EVM 可供检查)

谢谢、Ian。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、

    您计划将该分压电阻器放在哪里? 我们更好地分享原理图。 然后我们可以提出建议。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    谢谢、分压电阻器将位于输入直流电容器前面。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    客户要求立即提供电阻器设计、您是否愿意提供帮助?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LAN、
    分压电阻器必须放置在输入电容器的前面、您可以使用两个1K 欧姆的电阻器。
    此致、
    Derek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:
    是的、我将把它放在输入电容器前面。
    客户希望获得 AP 或仪表的测试结果、您能用两个1K 欧姆电阻器为其提供帮助吗?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LAN、
    我可以执行测试。 我将在完成报告时向您提供报告。
    谢谢!
    此致、
    Derek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡德里克

    谢谢、我做到了。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LAN、
    我在 EVM 板上进行了返工、使用了两个1K 欧姆的电阻器。 在分压电路之后、输入振幅在 TPA3132的输入电容器之前被分频为一半。 已使用 AP 测试输出功率、功率也可能减半。