This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:I2C 总线问题

Guru**** 2473440 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809674/src4392-i2c-bus-problem

部件号:SRC4392

在极少数情况下、SRC4392会毫无理由地将 SDA 线路保持在低电平、I2C 总线卡死。 我每500ms 在 I2C 总线上进行2次传输、在几个小时到一整天后、SRC4392将会出现此问题、SDA 线被 SRC4392拉低 (是的、这是将 I2C 线路下拉的芯片、因为我在每个从器件上都有100欧姆电阻器、因此我可以轻松识别有故障的从器件)。

这与另一个线程中报告的问题相同、该线程现在已关闭、但没有解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、  

    此问题是否与下面的问题相同?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    是的、我们似乎有相同的问题。

    我的问题是、我们现场有几个产品使用 I2C 总线控制 SRC4392、而我无法更改硬件来解决此问题。 这对我来说是需要修复的器件中的一个主要问题... 几年前就不是这样了。 这种情况在去年左右开始发生、现在我收到越来越多的投诉。 也许您可以查看芯片模板发布说明、您可以在内部看到对芯片模板所做的各种更改?

    请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、  

    我已向您发送了一封私人邮件、 让我们在那里了解一些详细信息、然后我们可以看到我们可以做什么。  

    此致、

    -Steve Wilson