This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:Windows 10和 WASAPI 上的器件断开连接

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800922/pcm2912a-device-disconnecting-on-windows-10-and-wasapi

器件型号:PCM2912A

团队、

在我们的器件中、我们将 PCM2912A 与 Windows 10和 IMMDevice API (WASAPI)配合使用。 在运行几个小时(有时长达几天)后、器件看起来会断开连接。 在这种情况下,只有重新启动计算机才会起作用。 我们不提供使用此 API 的软件,因此我们不知道更多详细信息。

在 Windows 10中将 USB 音频与 WASAPI 配合使用是否有任何建议或遇到问题?

我们知道 Windows 7中的 USB 音频设备存在一些问题、但也有一些修复程序可以帮助您。 我们在 Windows 10中找不到类似的东西。

如果有一个选项可以更改 PCM29xx 中使用的描述符的某些部分、这对我们来说也很有趣、类似于 PCM 27xx 中使用的描述符。 问题在于、有时我们的客户使用更多连接到同一台计算机的手机、并且在区分手机时遇到了问题。 能够更改序列号或产品 ID 可能会有所帮助。 关于这一点的任何其他建议也可能有所帮助。

感谢你的帮助。
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 我们听说其他用户在 Win10环境中使用 PCM2912A 成功实施了系统、但我们没有一个活跃的驱动程序/集成支持团队来为这些产品提供 Windows 端所需的支持。

    2)。 这是硬编码的、到目前为止、我们没有刷新这些器件的计划。