This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 应用咨询,I2S 接口能否同时访问四个 TAS5825M?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801081/tas5825m-tas5825m-application-consultation-can-an-i2s-interface-access-four-tas5825m-at-the-same-time

器件型号:TAS5825M

TAS5825M 应用咨询   
        
I2S 接口能否同时访问四个 TAS5825M?    
       
四个 TAS5825M 是否支持通过 I2S 同步访问蓝牙音频           

TAS5825M 是否支持两个串联的 TAS5825M 来驱动扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    您正在谈论什么类型的音频系统?

    4个 TAS5825M 器件可以共享相同的 I2S 输入。

    此外、TAS582M 可支持 BTL 和 PBTL 配置。 在 BTL 配置中、一个 TAS5825M 器件最多可驱动两个扬声器。 在 PBTL 配置中、一个 TAS5825M 器件仅驱动一个扬声器。

    Andy