This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104未设置输出

Guru**** 2472510 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800725/tlv320aic3104-tlv320aic3104-no-output-set

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的 TI 团队:

   在 imx8平台上调试编解码器 tlv320aic3104时、我们遇到了一些问题。 当前使用的驱动程序文件是 Imax8的 tlv320aic3x.c。 声卡设备已注册、I2C 通信正常。通过 tinyplay 播放音频文件、BLCK WCLK 正常、DIN 还具有信号输出、 但 HPLOUT 和 HPROUT 尚未输出。请帮助我们查看播放通道是否未完全打开?非常感谢!

以下是混合音时的输出:    

     

0       INT     2       PCM 回放 音量                      127  

1       INT     1       左 行 混频 器 PGAR 旁路 音量       118
2       INT     1       左 行 混频 器 DACR1 播放 音量    118
3       INT     1       右 线路 混频 器 PGAL 旁路 音量      118
4       INT     1       右 线路 混频 器 DACL1 回放 音量   118
5       INT     1       左 侧 HP 混频 器 PGAR 旁路 音量         118
6       INT     1       左 侧 HP 混音 器 DACR1 播放 音量      118
7       INT     1       右 HP 混音 器 PGAL 旁路 音量        118
8       INT     1       右 HP 混音 器 DACL1 播放 音量     118
9       INT     1       Left HPCOM Mixer PGAR Bypass Volume      118
10      INT     1       左 HPCOM 混音 器 DACR1 播放 音量   118
11      INT     1       右 HPCOM 混频 器 PGAL 旁路 音量     118
12      INT     1       右 HPCOM 混音 器 DACL1 回放 音量  118
13      INT     2       线路 PGA 旁路 音量                   71  
14      INT     2       线路 DAC 回放 音量                 71  
15      INT     2       HP PGA 旁路 音量                     71  
16      INT     2       HP DAC 回放 音量                   71  
17      INT     2       HPCOM PGA 旁路 音量                  71 71  
18      INT     2       HPCOM DAC 回放 音量                71  
19      BOOL    2       线路 回放 开关                     打开  
20      BOOL    2       HP 回放 开关                       打开  
21      BOOL    2       HPCOM 回放 开关                    打开  
22      BOOL    2       AGC 开关                               关闭  
23      枚举    1       左 侧 AGC 目标 级别                    -5.5dB
24      枚举    1       右 AGC 目标 级别                   -5.5dB
25      枚举    1       剩余 AGC 攻击 时间                     为8ms
26      枚举    1       右 AGC 攻击 时间                    8ms
27      枚举    1       左 侧 AGC 衰减 时间                      100ms
28      枚举    1       右 AGC 衰减 时间                     100ms
29      BOOL    2       去加重 开关                       关闭  
30      INT     2       PGA 捕捉 卷                       32  
31      BOOL    2       PGA 捕捉 开关                       打开  
禁用32      枚举    2       ADC HPF 切断                            
33      枚举    1       输出 驱动器 加电 时间              0us
34      枚举    1       输出 驱动 器斜升 步               长0ms
35      枚举    1       左 侧 DAC 多路复用                             器 DAC_L1
36      枚举    1       HPLOUT 的 HPCOM 多路复用                           器差分   
37      枚举    1       右侧 DAC 多路复用                            器 DAC_R1
38      枚举    1       HPROUT 的右 HPCOM 多路复用                          器差分   
39      枚举    1       左 侧 Line1L Mux                          单端
40      枚举    1       左 侧 Line1R 多路复用                          器单端
41      枚举    1       右 行1L 多路复用                         器单端
42      枚举    1       右 行1R 多路复用                         器单端
43      BOOL    1       左 PGA 混频 器线路1L 开关             打开
44      BOOL    1       左 PGA 混频 器线路1R 开关             关闭
45      BOOL    1       左 PGA 混频 器 Mic2L 开关              关闭
46      BOOL    1       左 PGA 混频 器 Mic2R 开关              关闭
47      BOOL    1       右 PGA 混频 器线路1R 开关            打开
48      BOOL    1       右 PGA 混频 器线路1L 开关            关闭
49      BOOL    1       右 PGA 混频 器 Mic2L 开关             关闭
50      BOOL    1       右 PGA 混频 器 Mic2R 开关             关闭
51      BOOL    1       左 行 混频 器 PGAL 旁路 开关       关闭
52      BOOL    1       左 行 混频 器 DACL1 开关             打开
53      BOOL    1       左 行 混频 器 PGAR 旁路 开关       关闭
54      BOOL    1       左 行 混频 器 DACR1 开关             关闭
55      BOOL    1       右侧 线路 混合 器 PGAL 旁路 开关      关闭
56      BOOL    1       右侧 线路 混合 器 DACL1 开关            关闭
57      BOOL    1       右侧 线路 混合 器 PGAR 旁路 开关      关闭
58      BOOL    1       右侧 线路 混频 器 DACR1 开关            打开
59      BOOL    1       左 侧 HP 混频 器 PGAL 旁路 开关         关闭
60      BOOL    1       左 侧 HP 混频 器 DACL1 开关               打开
61      BOOL    1       左 侧 HP 混频 器 PGAR 旁路 开关         关闭
62      BOOL    1       左 侧 HP 混频 器 DACR1 开关               关闭
63      BOOL    1       右 HP 混频 器 PGAL 旁路 开关        关闭
64      BOOL    1       右 HP 混频 器 DACL1 开关              关闭
65      BOOL    1       右 HP 混频 器 PGAR 旁路 开关        关闭
66      BOOL    1       右 HP 混频 器 DACR1 开关              打开
67      BOOL    1       左 侧 HPCOM 混频 器 PGAL 旁路 开关      关闭
68      BOOL    1       左 HPCOM 混频 器 DACL1 开关            打开
69      BOOL    1       左 HPCOM 混频 器 PGAR 旁路 开关      关闭
70      BOOL    1       左 HPCOM 混频 器 DACR1 开关            关闭
71      BOOL    1       右 HPCOM 混频 器 PGAL 旁路 开关     关闭
72      BOOL    1       右 HPCOM 混频 器 DACL1 开关           关闭
73      BOOL    1       右 HPCOM 混频 器 PGAR 旁路 开关     关闭
74      BOOL    1       右 HPCOM 混频 器 DACR1 开关           打开

    如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:

    您能帮我们提供一些建议吗?谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我的第一个建议是移除耳机输出上的交流短路:

    HPOUT 具有保护电路、可在检测到短路时禁用输出。  连接到 GND 的0.01uF 电容器很可能会触发该情况。  因此、请删除这些内容、看看这是否有用。  

    此致、

    -Steve Wilson