This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:AINL 音量控制

Guru**** 2474010 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810887/tas2505-ainl-volume-control

器件型号:TAS2505

你好。
我正在使用 TAS2505制作音频播放器。 这将同时向扬声器和 HP 输出 I2S 数字音频信号和 AINL/AINR 信号。 P1/R46可实现扬声器的主要音量控制。 使用 P1/R24和 P1/R25时、AINL 和 AINR 信号的音量控制不佳。  
以下两种情况之间的体积差异太小。
情况1.
宽30 00 01
宽30 18 80
宽30 19 00  
情况2.
宽30 00 01
W 30 18 F0
宽30 19 70

我是否还需要控制其他寄存器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghoon、

    除了该音量控制外、还有:

    • 扬声器驱动器音量-第1页、寄存器48 -将 D 类增益设置为6、12、18、24或32 dB
    • 耳机驱动器增益-第1页、寄存器16 -将 HP 增益设置为-6dB 至29dB

    所有增益级均可在 GUI 或 第3页的应用参考指南方框图中看到

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan Salads

    感谢您的回答。
    我了解您提到的寄存器。
    我现在尝试解决的问题是、我希望保留其他音量控制值
    并使用 P1/R24和 P1/R25控制 AINL 和 AINR 源的音量、
    但我想知道原因、因为体积变化太小。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanghoon、

    P1/R24和 R25上的音量控制具有0.5dB 的阶跃。
    对于耳机驱动器、输出驱动器的增益控制具有1dB 步长、对于 D 类驱动器、增益控制具有6dB 步长

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    AIN 音量控制问题似乎是由进入 AINL、AINR 的信号过小引起的。

    我还没有测量 AIN 信号处于的 mV 数、

    但 我以较大的方式操作 AIN 信号、它工作良好。

    感谢你的建议。

    此致。

    Sanghoon。