This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:PCM1861的 VREF 连接问题

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800536/pcm1861-question-of-vref-connection-of-pcm1861

器件型号:PCM1861

您好、Sirs、

PCM1861数据表第10页建议将1uF 电容器从 VREF 引脚连接到 GND、而参考原理图显示将2.2uF 电容器从 VREF 连接到 GND。
您是否会建议哪一个更好?为什么?





谢谢、此致、

陈耀恩
2019年10月5日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我们建议1uF。 这是我们内部特征评定板和之前的 EVM 上使用的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Collin。 您是否会更新数据表以避免混淆?...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    需要对 PCM186x 数据表进行一些其他更新、我们会将此更新添加到列表中。

    谢谢!