This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863:软件控制的音频 ADC

Guru**** 2473480 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808067/pcm1863-pcm1863-software-controlled-audio-adc

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件:PCM5102A

您好!

我们将 PCM1863连接到试验电路板上、如数据表的图66所示、连接到 PCM5102A DAC、但不通过 I2S 接口获取数据。

系统交互图:-

-来源 PC > PCM1863 > I2S>PCM5102A  

 数据表中图66的配线偏差:-

-引脚14 IOVDD 接至3.3V

-针脚3和4连接至耳机插孔。

 在 没有 MCU 和/或 I2C 修改的情况下、PCM1863到 PCM5102A DAC 的默认布线是什么、以及或默认设置是什么? 我们需要从 OEM 即 TI 以默认模式测试 IC。

此致、

Neil Henry

IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔  

    请分享您的寄存器配置、我们将从这里开始。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了、谢谢。