This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1602:用作缓冲器 G=1时削波

Guru**** 2473490 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808932/opa1602-clipping-when-used-as-buffer-g-1

器件型号:OPA1602

我使用了 tidU035crossal 作为起点、然后修改了设计以构建具有信号路径的单个低通滤波器、如下所示:  我从相同的单位增益缓冲器级和10k 输入电阻开始、然后是两个 Sallen-Key 滤波器(二阶巴特沃斯校准@ 300Hz) 、后跟一个单位增益缓冲器级。   单位增益级与滤波器级直接耦合。   输入为1V P-P 20Hz、电源为+/-12V。

在构建的这些电路中、有四个电路中的两个出现削波并拒绝低于零伏。  其他两个工作正常。  我尝试添加一个1k 电阻器来馈入缓冲器、但我仍然得到削波。

问题出在缓冲区阶段... 这里发生什么事了?

感谢您的帮助!

Bob   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的发帖。 您是否在 TINA Spice 中内置了此电路、您可以与我共享该电路?  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我  在 TINA 中没有它、但这里是整个电路的原理图。  右下角的缓冲器是问题所在。  两个电路板中有一个电路板的输出削波为50-0Hz、另一个电路板的输出削波为300-0Hz。  如果我旁路 缓冲器、输出正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想确保您知道我检查了所有可能怀疑的明显情况... 更换了 OPA1602、并检查了 IC 引脚的电源。  每个电源引脚将一个0.1uF 陶瓷电容器放置在接地层的右侧... 在几英寸远的每个电源上都有10uF 电容器。  在50-0Hz 输出的情况下、U1k 和 U1l 采用相同的封装、引脚7的输出为1V P-P、与预期的一样。  是否有人在这些设备上遇到过类似的问题?