This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:推荐的30V 电源

Guru**** 2471420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798185/tpa3221-recommended-30v-power-supplies

器件型号:TPA3221

大家好、我是初学者、所以我可以轻松上手。

我正在使用 TPA3221并借助 PCM5012A 的单端输入设计电池供电应用。 输出进入一个高效的16 Ω 喇叭驱动器、所以(如果我的计算是正确的)在30V 电源下、最大输出功率将被限制在大约33W。

由于缺乏经验、我不确定如何为放大器设计30V 和5V 电源(我使用电池电源、因此我不想使用具有25V 压降的内部 LDO)。 我的问题是:30V 升压转换器是否足以满足 TPA3221的要求、或者我是否应该使用与30V LDO 耦合的31V 升压转换器来降低噪声? 对于5V 电源、我能否重复使用由开关模式降压转换器生成的现有电源轨、或者是否还必须为此输入提供完全干净且独立的6V 降压+ 5V LDO 电源? TPA3221对电源噪声有多敏感、从实际角度来看、噪声太大?

提前感谢、
Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请帮助回答以下问题:
    1.您的系统提供了什么电源? 电池还是交流/直流适配器? 您考虑使用哪种升压转换器?
    在这种情况下、目标输出功率是多少?
    3.您是否具有 D 类放大器的噪声/THD 要求等目标性能?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、您好、感谢您的回答。

    您的问题的答案都在我的原始帖子中:

    整个系统由7-14V 锂聚合物电池供电。 LM2592HVS-5.0还提供5V 电压轨、用于为 Raspberry PI 供电(有点嘈杂)。

    2.查看为16 Ω 扬声器提供的33瓦单声道功率。

    3.我没有特定的噪声目标。 我正在寻找有关需要何种电源(开关 VS 开关+ LDO)来获得"可接受"的噪声级别的一般建议。

    谢谢、
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    要实现音频性能、请参阅 www.ti.com/.../slaa719.pdf 以指导 Aanlog 输入设置。

    根据您的描述、PVDD 和 DVDD 的系统级电源不太清楚、您能提供一个电源轨图来获取我们的信息

    完全了解您的电源? Robert 将跟进您所需的支持。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、
    正如我在前两篇文章中所说,我还没有设计电源。 我正在寻找有关使用哪种电源的一般建议、更确切地说、是否需要 LDO。
    也许、如果您将我转发给 Robert、那将是最好的。
    感谢您的帮助、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、Jerry、

    Robert 是支持您的线程的所有者。

    只需查看 TPA3221用户指南、PVDD 仅需一个7V 至30V 的有效电源即可。 无其他特定要求。
    如果您不想使用内部5V 为 VDD 供电、则 VDD 可由5供电
    如果在关闭内部稳压器的情况下使用 TPA3221、则直接 V。 在这种情况下、将 GVDD 和 AVDD 引脚直接连接到 VDD。
    对于您所说的开关降压、主要关注的是其开关频率、这可能会影响 EMC、并且还可能具有采用 D 类 fsw 的 IMD。
    我将让 Robert 为您的案例提供更多评论。

    此致
    Linda