This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104如何实现对三个输入信号的混合处理?

Guru**** 2796785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3256, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800552/tlv320aic3104-how-does-tlv320aic3104-realize-the-mixed-processing-of-three-input-signals

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3256TLV320AIC3262

TLV320AIC3104如何实现对三个输入信号的混合处理?


我们将 TLV320AIC3104用于以下功能应用

1.麦克风拾取-数字麦克风通过 I2C 连接到 TLV320AIC3104

2.蓝牙无线音频接收-蓝牙芯片通过 I2C 连接到 TLV320AIC3104

3.5mm 音频输入-通过插入3.5mm 音频信号来访问 TLV320AIC3104


上述三个信号能否同时输入到 TLV320AIC3104?


TLV320AIC3104我们只能看到一个 I2C。 蓝牙芯片和数字麦克风需要 I2C 才能访问 TLV320AIC3104。 它有两个 I2C 吗?


TLV320AIC3104是否支持直接驱动的数字麦克风

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、
    当您提到数字麦克风和蓝牙芯片通过 I2C 连接到 AIC3104时、我假设您的意思是 I2S 对吧?

    如前所述、AIC3104只有1个 I2S 端口、并且仅支持立体声数据 I/O 此外、您还会注意到、没有从 ADC 到 DAC 的直接路径、ADC 数据仅发送到 DOUT。

    DIN 仅路由到 DAC。 无法将其与其他信号混合并将其发送到 DOUT。

    AIC3104是一款非常简单的编解码器、如果您希望编解码器支持您想要的操作、我认为您需要查看具有更多音频端口的器件或支持具有 PDM 输出的数字麦克风的器件。

    选项:
    LM49352 -此器件具有2个数字音频端口、可以以各种方式混合使用。

    TLV320AIC3256 -此器件具有 PDM 麦克风输入选项、miniDSP 可以处理信号混合。

    TLV320AIC3262.3268 -这些器件具有3个数字音频端口并支持广泛的数字处理、包括所有3个数字端口和 ADC 输入的混合和路由。


    此致、
    -Steve Wilson