This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104噪声源和噪声消除

Guru**** 2539080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811056/tlv320aic3104-tlv320aic3104-noise-source-and-noise-removal

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的 TI:
   我的客户在测试 TLV320AIC3104时发现噪音、详情如下:

  1、编解码器初始化完成后、LEFT_LOP 端口波形按如下方式进行测试、并且外部音频无噪声

2、当 CPU 播放音频并停止时、I2S 总线上没有数据传输、并且在声音中很明显可以听到"SAASA"噪声。 LEFT_LOP 端口波形按如下方式进行测试、可以看到明显的波动:

3、复位编解码器后、外部音频无噪声

编解码器寄存器值如下

# i2cdump -f -y 5 0x18  
未  指定大小 (使用 字节数据 访问)
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 00 00 00 00 10 04 00  0A 00   00 01 00  00 00 25    ……???????。。%
10: 25 0f f0 84 78  78 78  78 78 06 00 fe 00  fe 00    %?????xx????..
20: 00  00 00 cc e0 10 00  00 00 00 00 00  00  00 00 00 80    ……??…… ?
30: 00  00 00 5b 00  00 00 00 00 00  00 04 00  00 00 00 00     ?。
40: 80 5b 00  00 00 00  00 04 00  00 00 00 00 00  00 00?[...     ?。
50: 00 00 80 00  00 00 5b 00   00 00 00 00 80 5b de 00    ………………………… ??[?。
60: 00  00  00 00 01 32 00  00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00     ?2..........
70: 00  00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00     
80: 00  00 00 10 04 00  0A 00   00 01 00  00 00 25    ……???????。%
90: 25 0f f0 84 78  78 78  78 78 06 00 fe 00  fe 00    %?????xx????..
A0: 00  00 00 cc e0 10 00  00 00 00 00 00  00  00 00 00 80    ……??…… ?
B0: 00  00 5b 00  00 00 00 00 00 00  00 04 00  00 00 00 00     ?。
C0: 80 5b 00  00 00 00  00 04 00  00 00 00 00 00  00 00?[...     ?。
D0: 00 00 80 00  00 00 5b 00   00 00 00 00 00 80 5b DE 00    ……………………… ??[?。
E0: 00  00  00 01 32 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00     ?2..........
F0: 00  00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00     

在这种情况下、如何进一步确定噪声源并消除噪声?

谢谢!

此致!

Eric