This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:开关频率的标准偏差

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810213/tpa2008d2-standard-deviation-of-switching-frequency

器件型号:TPA2008D2

您好!

开关频率的标准偏差是多少?

我的客户正在考虑为两个 IC 设置225kHz 和275kHz 开关频率、以避免频率干扰产生可闻噪声。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    如果振荡器组件 ROSC/Cosc 的容差较低、我认为您可以将设置频率视为典型值、因此标准偏差为1 sigma。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    如果将频率设置为建议范围、这是否意味着开关频率的分散较小?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    是的、它应该遵循具有内部振荡器的其他器件的性能。 考虑到应使用精密(低容差)组件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器