This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:HP 在 A 'pop'加电 DAC 时发出噪音

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800363/tlv320aic3104-the-hp-outs-creat-a-pop-noise-when-powering-up-dac

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的支持者:

我们使用 TLV320AIC3104的 HP 输出驱动耳机、但 HP 输出 在为 DAC 加电时会发出"噼啪"噪声。

您能不能为我提供一些有关此问题的建议?如果 TLV320AIC3xxx 产品正常?如何解决?

谢谢、 此致。

欢乐路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很开心

    寄存器写入序列对此很重要。
    首先、根据您的应用、HPOUTS 可在 HPOUT 断电时对输出进行弱偏置。 如果您有机会提前设置该位、HPOUT 可以缓慢上升到 VCOM、当您实际打开 HPOUT 时、它已经达到 VCOM。

    接下来、寄存器42控制弹出减少。 我想说、从100ms 的驱动器加电时间和2ms 的斜坡时间开始。 并根据需要进行调整。
    宽30 2a 68
    W 30 28 80 <将 VCOM 设置为1.65 (对于 AVDD=3.3)该寄存器还具有音量控制软步进。 (如果您对静音/音量控制不满意、请将软步进更改为每两个采样周期的开启步骤


    然后确保将 HPDRIVERS 配置为交流耦合模式。
    W 30 0E 80 # HP 驱动器是交流耦合的。


    W 30 33 03 #加电 HPLOUT

    等待寄存器94显示 HPLOUT 已完全上电。

    f 30 5E 'xxxxx1xx'#该行只是等待、直到寄存器5E 在 D2位置有1

    为 DAC 加电
    w 30 25 c0

    禁用左侧 DAC 上的静音
    宽30 2b 00

    如果使用 DAC_L1路径、请在此处禁用混合放大器上的静音。 如果使用 DAC_L2路径、则无需使用。
    宽30 2长80

    最终取消 HPLOUT 静音:
    宽30 33 0B


    此致、
    -Steve Wilson