This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:与具有相同外部组件的硬件模式相比、在软件模式下 PCM5121 THD+N 要高得多

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810629/pcm5121-pcm5121-thd-n-become-much-higher-in-sw-mode-compare-to-hw-mode-with-same-external-components

器件型号:PCM5121

大家好、团队成员

我的客户在使用 PCM5121时遇到问题。

他们发现、与采用完全相同的外部电路的 HW 模式相比、SW 模式下的 THD+N 要高得多。

硬件模式下的 THD+N 仅为0.0277%、而软件模式下的 THD+N 最高为4.548%。 测试结果如下所示:

我的问题:

  1. 导致此问题的可能原因是什么? 我们应该检查什么来确认它?
  2. 我的启动过程是否正确? (代码如下所示):

#第0x00页

w 98 00 00

#进入待机模式

W 98 02 01

#Reset

W 98 01 11

#Disable clock errors

宽98 25 7F

#set bck 作为 PLL 源

宽98 0D 10.

#启用 PLL

W 98 04 01

设置 P 值

宽98 14 00

#SET J 值

宽98 15 10.

#set D 值

宽98 16 00

宽98 17 00

设置 R 值

宽98 18 01

#set DDSP

W 98 1B 01

#set DDAC

W 98 1C 0F

#set NCP

W 98 1D 03

#set DOSR

W 98 1E 08

#set IDAC

宽98 23 04

宽98 24 00

2)进入第1页。 对 Coeffient A(44 - 52)、Coeffient B (62–70)进行调优后、写入数据。

3)返回到 Page0 程序流程为00101(具有可配置参数的固定流程),让 DAC 退出待机模式。

#返回第0页

w 98 00 00

修复了 DSP 流程  

宽98 2b 05

FS 速度   

宽98 22 00

#Exit Standby (退出待机)

宽98 02 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您似乎也通过电子邮件发送了此消息。  让我们通过电子邮件进行讨论。

    谢谢、

    Paul