This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:QFN 封装上的残留问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799547/tlv320aic3204-residue-issue-on-the-qfn-package

器件型号:TLV320AIC3204

客户打开出厂包装后、在目视检查过程中发现部分零部件有黑色塑料残留物。

在进行焊接时、塑料残留物是否会对生产产生影响?

焊接通量是否能够在焊接过程中清洁该焊剂?

请看随附的照片、我是否有这样的建议可供使用? 为什么这些残留物会留在引线上? 模具是否闪存?

谢谢、Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您联系我们。  这可能是 MSL 级别处理不当或设备老化造成的。  您能否确认您是如何获得这些器件的?  是从 TI 网上商店购买还是直接购买、还是通过经销商购买?  如果是经销商、哪一个?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collins、

    这看起来不像任何类型的氧化。 这看起来像一些与模塑化合物类似的外部深色残留物。

    我们知道 MSL 和 HIC 的颜色没有变化。

    那么、只是想看看这些材料是什么? 这会影响生产吗?

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您确认已考虑 MSL 信息并已执行颜色验证。

    您能否确认您是如何获得这些商品的?

    每个 AIC3204器件在发货前都将通过封装后生产测试程序运行。 因此、在测试期间、这些单元能够与插座接触、并通过基于数据表规格的测试程序。 这些插座通常不能承受对正常器件尺寸/布局的干扰、因此对正常尺寸的干扰必须尽可能小。