This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:两个数字音频流从两个独立的源流入编解码器

Guru**** 2522830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800213/tlv320aic3254-two-digital-audio-streams-into-codec-from-two-separate-sources

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

您好!

我们正在考虑在我们的新产品设计中使用 AIC3254、因为它过去运行良好。 在新设计中、我们通过 I2S 为 AIC3254馈送两个独立的数字音频流、每个音频流来自单独的 ARM 处理器。 我们有兴趣了解这在技术上是否可行、如果有任何考虑因素、我们应该加以考虑。 尤其是在对同步有任何问题时。

谢谢。

Eggz

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggz、

    AIC3254具有辅助 I2S 端口、但辅助 I2S 端口不能与主 I2S 端口同时使用。

    如果您需要多个端口、TLV320AIC3262具有3个音频端口。

    此致、
    -Steve Wilson