This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:ICC 引脚问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810174/tas2557-icc-pin-question

器件型号:TAS2557

尊敬的先生。

我们的项目将使用1~4 Ω 扬声器。 其中一个项目是使用4个扬声器、将使用4个 TAS2557。

4个扬声器为 R1/R2/L1/L2。 如何连接 ICC (ICC_GPIO9/ICC_GPIO10/ICC_GPI3)引脚。

为 R1 + R2 / L1 + L2或 R1 + L1 / R2 + L2。 Thansk,感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您应该连接 R1+L1和 R2+L2。 每个互补通道对共享 ICC 引脚。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan。

    我明白了。 感谢您的帮助~