This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:当 Faultz 为高电平时不工作

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809066/tpa3130d2-doesn-t-work-when-is-faultz-high

器件型号:TPA3130D2

你(们)好

我使用 TPA3130设计了一个 PCB、但它不起作用。

我连接12V 时测量 FAULTZ 引脚上的电压(高10、6V)、但扬声器保持安静。 当我测量 SYNC 引脚时、我接收到一个时钟脉冲。 因此、我假设放大器正在工作。 但我在输出上没有接收任何音频。

有人有什么想法吗?

此致

Nicke2e.ti.com/.../Module_2D00_Amplifier.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Andy 将审查您的原理图。 顺便说一下、您是否检查 GVDD 是否有输出? 您是否查看了您的产品说明书第26页参考产品说明书之间的原理图差异?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    GVDD 上的电压为7V。 我从一所大学那里得到了这个原理图、他通常是根据数据表中的原理图来进行设计的。

    问题是、所有 DE 输出均为 GND 电平、而故障为高电平。 我已经阅读了两次数据表、但不知道原因。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您能否上传原理图文件的 pdf 版本? 谢谢。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    我在第一篇帖子中添加了 pdf 版本。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    您可以再次检查吗? 我看不到任何新文件。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    以下是我的建议。

    a)探测输出引脚(例如 OUTPR 或 OUTNR)并检查您是否可以看到任何 PWM 波形。

    b)测量 MUTE 引脚并检查其是否为高电平。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    在发布此问题之前、我已经探测了整个 PCB。 我的 MUTE 引脚接地、输出上没有什么可看的。

    您是否知道 PWM 信号会有多大?

    我添加了 schematic.e2e.ti.com/.../2860.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    您应该会看到一些 PWM 波形、如下面的波形。 其开关频率为400kHz、空闲状态下的占空比约为15%。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    否、 输出端没有 PWM 信号。 我感受到输出在某种程度上处于禁用状态。 但故障引脚再次为高电平。

    您是否看到我的原理图有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您的原理图对我来说似乎是可以的。  

    我建议你

    a)测量 GVDD 电压、电压应为6.9V 左右。

    b)拆下 LC 滤波器(10uH + 3.3uF)、然后再次检查是否可以看到 PWM。

    c)尝试另一个 TPA3130器件。

    Andy