This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PPC3在某些工艺流程中挂起"写入系数&quot

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798348/tas5825m-ppc3-hangs-on-writing-coefficients-in-some-process-flows

器件型号:TAS5825M

您好!

我在定制板上使用 TAS5825M。 我正在通过我的系统 MCU 对放大器进行编程/初始化。 因此、我在 PPC3软件中进行配置、并将其导出到 c 头文件中、以便在 MCU 固件中对其进行硬编码。

我用一些工艺流程(例如48kHz Base-/Pro)找出了问题。 其他一些国家也有同样的问题。 例如,此问题被标记为已解决: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/748782?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ppc3%20hangs%20coefficient

显示了一个属于 MCR 路径验证的解决方案。 如何做到这一点?

另一个主题提到 Win10存在问题。 TI 的答案是改用 Win7。 但我的意思是、这并不是我所说的解决方案。

我尝试重新安装 TAS5825M 应用程序、但这不能解决问题。 PPC3版本为 v3.1.3、TAS5825M 软件为 v3.1.9。 这两个版本都应该是最新版本。

此致、

Markus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    很好地了解情况。 为了找出问题、您能否在应用中捕获问题的范围。
    此外、最好向我们提供您的操作系统信息。 我的同事将研究这个问题。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我正在使用 Win 10 64位版本进行最新更新。 我随附了 PPC3软件的屏幕截图。 我选择工艺流程2.0 48K Base-Pro。 然后、在打开配置面后、软件会在步骤"写入系数"期间卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    您没有将 PPC3 GUI 连接到 EVM 板以加载配置。 但在我这边、它不会导致这个问题。
    我认为这是特定的软件问题。 现在重新安装软件无法解决此问题、您是否还可以尝试另一台笔记本电脑?
    我还将向我们的软件团队报告此问题、以获取建议。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我没有 TAS5825M 的 EVM 板、但这不是问题。 我只想在 PPC3软件中生成一个基本配置文件、然后在 MCU 上执行其余操作。 这对于某些工艺流程来说是完美的。

    我在 Win 7电脑上尝试过它。 这里一切都很好。 因此、它必须是 Windows 10的一个特殊问题、您的软件团队应在下一个版本中解决该问题。 这正是之前在另一个支持线程中提到的内容。 但使用 Win7而不是 win10并不是真正让我高兴的解决方案。 我们用于开发任务的计算机主要使用 win10、因此应该有一个 win10解决方案。

    此致、

    Markus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    Alix 已提交给软件团队、要求改进 win10的功能。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    请使用附带的文件进行分步故障排除。

    e2e.ti.com/.../MCR-Verification.pdf

    此致、

    Alix Wan。