This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128D2需要 TC 规格

Guru**** 2470860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799941/tpa3128d2-tpa3128d2-need-tc-specification

器件型号:TPA3128D2

你好。

我们的客户正在申请 TC 规格。 请提供帮助。 谢谢。

 您是否具有 TPA3128D2的 TC (温度情况)值 或如何计算。

RθJC (顶部):???

RθJB:???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    当驱动相应的器件上电时、可以测量 TC (温度情况)值。 如果我们想了解器件结温、您可以
    以功率损耗为基础* RθJC μ A、用于评估结温。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    您能不能 RθJC 提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Larry、

    如果您可以使用热量计来测量器件环境温度、数据表中的结至环境热阻为 RθJA Ω、您还可以相应地计算结温。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    我们已经完成了热测试并测量了 TPA3128D2的外壳温度、因此需要 TC 标准来判断通过与否、请提供帮助。

    此致、
    贾斯珀
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、

    您可以直接使用 OT 触发器进行判断。 OT trigger 为150C、如果没有 OT 报告、您可以判断没有 OT 触发。 通过测量外壳温度和功率损耗 RθJA 值、您可以获得结温。 与150C 相比、您将看到裕度。

    此致
    Linda