This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:要求建议更换 DA7219

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810452/tlv320aic3106-asking-for-the-recommendation-to-replace-da7219

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3107

大家好、

客户正在寻找类似 DA7219的编解码器解决方案。

主要要求。

  1. 需要支持 OMTP/CTIA J 检测
  2. 需要 GPIO 来检测电话的音量增大/音量减小/暂停按钮
  3. 立体声 DAC 和单声道 ADC
  4. 支持3.5mm 音频插头识别和插孔检测。
  5. I2S (或 TDM)接口

- 48kHz 采样率

16位/24位

4.内置直接驱动器耳机放大器

- 32欧姆时输出功率大于30mW

-输出电压>0.7Vrms  

- THD+N 比<-90dB

5.内置扬声器驱动程序(可选)

- 8欧姆时输出功率大于500mW

 

  1. WCSP 封装

 

 应用:智能手机产品

 

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSH、  

    我们的编解码器都没有 OMTP/CTIA 检测。  请参阅以下主题、了解 TI 开关解决方案可实现此目的:

    由于尺寸限制、我认为我们的最佳做法可能是使用内置 D 类放大器的编解码器:

    TLV320AIC3107 -内置 D 类耳机、但无直接驱动耳机 3.29x3.49mm DSBGA

    LM49352 -内置 D 类直接驱动耳机3.3mmx 3.3mm DSBGA

    另一种选择是 TLV320AIC33262、 它具有内置 D 类的直接驱动耳机、但耳机输出电压小于0.7Vrms

    此致、

    -Steve Wilson