This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:IC 偶尔会忽略 SPK_GAIN_FREQ 设置并转至20dB/384kHz

Guru**** 2470990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010, TAS5756M, TAS5756MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797900/tas5756m-ic-occasionally-ignores-spk_gain_freq-setting-and-goes-to-20db-384khz

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件:LM5010

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/551486?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5756%20frequency

引用旧帖子。
我的设计中也出现了这个问题。 每个循环通电时的概率约为20%。  
SPK_GAIN_FREQ 实际上会毛刺脉冲至20dB/384kHz、可发现体积输出比正常条件更软。  
所有6块板都出现了相同的问题。  

电路板仅在 BTL 模式下运行、因此根据 EVM、使用的电感器为 TOKO、1255AY-4R7M。 [已编辑:错误 p/n ]
电路板总空闲电流:0.2A @ 24V @ 768kHz、输出电感器温度稳定在~60°C/IC 封装温度稳定在56~58°C
异常周期期间的电路板总空闲电流:0.39A @ 24V @ 384kHz、电感器温度上升至135°C++、IC 温度上升至130°C 以上

原理图主要遵循 EVM、但在下面的 PCB 图中、在 D 类上方1cm 处添加了390uF PBTL 电容器。  
SPK_GAIN_FREQ 根据数据表设置为20dB/768kHz。 SPK_GAIN_FREQ 电压在~5.7V 时测得。 示波器显示了向5.7V 的平滑转换而无毛刺脉冲。  

我已对所有使用的电容器进行了去色和仔细检查。 所有 UF 值均按照原理图计算。  
我已经尝试在 SPK_GAIN_FREQ 引脚上添加一个10nF 至330nF 的电容、但它仍然会触发异常情况。 (高于330nF 的值会在电流增加的情况下触发 TAS 20dB/576kHz)
我已经尝试通过将 I2S 主机保持在复位状态并且不提供 MCLK 来复位 I2S;然后重新应用 MCLK 并使 I2S 主机复位无效。 仍有可能触发异常情况。  
我已经尝试过上述操作(将 I2S 主机保持在复位状态、然后取消置位)、但 MCLK 始终处于激活状态、结果无效。  
我的3V3稳压器是29cm! 与迹线宽度为12mil/0.3mm 的 D 类不同、因此我尝试在 距离 D 类仅3cm 的地方使用不同的3V3稳压器。  它确实改善了3V3 Vpk-pk 和纹波波、 但仍会触发异常 SPK_GAIN_FREQ。  
我尝试向24V、5V 和3V3添加 π 型滤波器、但没有成功。 添加了具有相同结果的铁氧体。  
我尝试添加2根20AWG 导线、用于 D 类和输入电源连接器的24V/接地回路、但没有任何效果。  
我尝试将 LM5010 5V 稳压器上的软启动功能修改为延迟~300ms、以使24V 电压稳定。  
我已经尝试将电压监控器时间延长至1.1秒(在启用 I2S 主器件之前)、但没有任何结果。  
由于该设计以菊花链形式连接了 I2S 器件;TAS I2S 从器件与另一个 I2S 从器件;因此、我尝试切断 I2S 走线以仅将 I2S 馈入 TAS5756M 中、但没有结果。 仍然出现异常 SPK_GAIN_FREQ。
所有 I2S 线路均被缓冲。 音频播放期间不会出现失真、干扰或间歇性弹出。
我已经尝试用 PBTL 4.7uH/13A 电感器替换 Toko 电感器[编辑:Wurth 7443330470、Rdc=9.8m Ω]、但没有结果。 电流明显降低、但仍然出现异常 SPK_GAIN_FRQ。  
我已尝试在加电期间使用 SPK_MUTE 将 D 类静音至无效。  
我曾尝试将 GVDD_REG 旁路电容置于顶层、但没有任何效果。  
我已经尝试根据 BTL 2.0配置添加额外的22uF/35V 对;仍然没有结果。  

异常情况下、故障 LED 不会亮起。  

PSU 正在使用实验室电源。 24VDC 3A 适配器也会出现这种情况。  
如果我在实验电源从0V 到24V 超过2~3秒的情况下缓慢斜升至24V、则不会发生非正态 SPK_GAIN_FREQ。  
根据旧线程、较低的电压也会触发异常的 SPK_GAIN/FREQ 条件。  

帮助。  

通道

PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lim:

    我的同事 Andy 会跟进您的问题。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lim:

    我以前没有听说过这个问题。 我刚才看了您提供的原理图。 对我来说似乎可以。 我也会检查您的布局。

    只是一个简短的问题。 您有 TAS5756MDCAEVM 吗?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lim:

    您是否将任何配置下载到 TAS5756M 以进行初始化? 如果是、请向我展示您的配置。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它在 ROM 模式下运行。
    I2C 总线连接到 MCU 作为备份、DSP+EEPROM (延迟启动、3V3后300ms)。 我已经尝试将 I2C 完全移除到 TAS、但仍然发生了这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照 SLAA701A 更改 LC 输出滤波器后、在循环通电300次后、它没有失败一次。 感谢你能抽出时间。