This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:THD+N 与电源双轨电压间的关系

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799542/opa1612-thd-n-vs-supply-dual-rail-voltage

器件型号:OPA1612

你(们)好

 我正在设计 IV 级并使用 opa1612求和。 我的输出是单端2Vrms。 我的问题是(我在数据表中看不到它)要获得最佳 THD+N,我需要馈电+- 15V 还是可以使用+- 5V 而不会影响 THD+N。 如果存在差异,则使用+/- 15V 与+- 5V 可获得多少 DB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该项目用于电流 DAC 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 THD+N 规格见数据表、表6.4。 这是在 Vs =+-2.25V 至+-18V 范围内的规格。 因此、您应该在+-5V 和+-15V 时看到相同的典型性能。

    Tamara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为 Tamara 所说内容的补充:查看 OPA1612数据表第1页的功能图时、您会注意到 OPA1612内的所有重要放大器级均由恒流源设置其工作点。 因此、电源电压对 OPA1612的大多数参数影响很小。 图25显示了静态电流与电源电压之间的关系、这是一个很好的示例。 因此、将电源电压从+/-15V 降低到+/-5V 不应使 OPA1612的 THD 性能发生太大的变化(如果有的话)。

    Kai