This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:不使用时、您能告诉我如何处理引脚吗?

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809575/tlv320dac3100-q1-could-you-please-tell-me-how-to-deal-with-the-pins-when-not-used

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

您好!

我的客户想知道在不使用时如何处理引脚。  请告诉我、电源和 GND 引脚除外?  我检查了数据表、但它不显示信息。

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    您的客户希望保留哪些引脚未使用?

    对于 GPIO、MCLK 等数字引脚、您可以将其保持悬空。
    对于 AIN1和 AIN2等模拟引脚、应将其交流耦合到 GND。
    如果未使用任何一个输出(扬声器或耳机)、您也可以将这些引脚保持悬空。 如果您不使用其中一个输出驱动器、则应将其保持禁用状态以降低功耗。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    非常感谢您的快速回复。  他们询问了除电源和 GND 以外的所有引脚。  我知道、在不使用 VOL/MICDET 引脚时、它还应与 GND 进行交流耦合。

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    如果未使用 VOL/MICDET 引脚、您实际上可以将此引脚保持悬空。

    默认情况下、通过该引脚进行的模拟音量控制被禁用、因此其默认操作为"Micdet"。 由于 Micdet 操作不会影响信号路径、因此如果该引脚悬空而不是交流耦合、则不会出现问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器